Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

Product Catalogs & Literature for General Purpose

Catalogs

Spec Sheets

White Papers & Technical Guides

PDF

Closed System Technology Drives Safer Effective Chemical Dispensing

Gefährliche Chemikalien werden regelmäßig aus einem Original-Transportbehälter in kleinere Kanister oder Behälter abgefüllt oder in andere Anwender-Prozesse integriert. Hier erfahren Sie, wie CPC Fluid-Dispensingsysteme ein gefährliches Freisetzen von Flüssigkeit eliminieren kann.

PDF

Get a Grip! An Introduction to Hose Barbs

Man kann eine Schlauchtülle einfach als gegeben hinnehmen. Nach langwieriger Bestimmung der chemischen Kompatibilität, des maximalen Drucks und der Durchflussrate muss man jedoch nicht nur den richtigen Schlauch bestimmen, sondern auch entscheiden, wie er verbunden wird. 

PDF icon

Non-Spill Quick Disconnect Technology

Recent design innovations in valve design, optimized flow area calculations and isolation of the valve actuation springs from the fluid flow path have led to new low pressure, thermoplastic quick disconnect couplings incorporating flush face non-spill valve technology.

PDF preview white paper

Pipe Threads: Types and Designations

Different types of screw threads have evolved for fastening and hydraulic systems. In this paper, you’ll learn about the different types of threads and how they are used.

PDF preview of white paper

Why Connections Matter in Additive Manufacturing

Additive manufacturing (AM) is expected to grow 20-22% annually for the next five years.1 As the use of AM continues to expand across a wide range of industries, so do the needs to better handle the fluids used throughout AM processes.

Case Studies & Testimonials

Preview of testimonial

Bulk Ink Delivery (Hewlett-Packard)

Mit den Non-Spill Kupplungen der NS4-Serie kann man den Schlauch zwischen der eingebauten Baugruppe und den Druckköpfen ganz einfach trennen, ohne dass man ein Auslaufen von Tinte befürchten muss.

Preview of case study

Microbrewery Brewing Success (Urban Growler)

One local brewery using CPC’s connectors is Urban Growler Brewing in St. Paul, Minnesota, which uses the components to save time when making CO2 level checks that require frequent air line connections and disconnections.

Preview of testimonial

Motorcycle Fuel Tanks (BMW)

BMW wandte sich an die CPC-Ingenieure, um bei der Wartung und Reparatur der Motorrad-Tanks sowohl Zeit zu sparen als auch Verunreinigungen zu vermeiden.

Brochures

PDF Brochure

Adding intelligence to 3D Printing

Connecting Intelligently in Additive Manufacturing! Download our brochure to see why connecting in intelligent ways helps support safe and efficient material handling.

Frequently Downloaded General Purpose Literature


Problems are solved by problem solvers


Ask Our Engineers